工具与软件:
您好!
我正尝试将摄像头驱动程序集成到 AM625板。 但似乎有一个问题。 数据表中显示摄像头串行接口(CSI - Rx)
支持高达1、2、3或4的数据通道模式
1.5Gbps
但是、当我尝试将链路频率设置为:
```μ A
Link-frequencies =/bits/ 64 <1500000000>;
```μ A
CSI-Rx 驱动程序会向我显示以下错误:
```μ A
[ 29.567988] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:link_freq = 1500000000
[ 29.579231] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:无法配置外部 DPHY:-95
```μ A
我将 link_freq 值降低到1200000000、这似乎是我可以设置的最大值。 但是、这个值根本不适合我、因为我们的摄像头输出1920x1280 30fps UYVY 数据。 是否有任何方法可以将链路频率设置为1.5Gbps 或根本不可能?
谢谢。