This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何在 CCS 上加载"AUDIO_APP"(AM62D FreeRTOS SDK:10.00.00)

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484662/audio-am62d-evm-how-to-load-audio_app-on-ccs-am62d-freertos-sdk-10-00-00

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我们想将一个可连接到 AudioWeaverServer 的 CCS 项目加载到 CCS 中以进行调试和构建。

 AM62D FreeRTOS SDK (10.00.00)中包含的"audio_app"文件夹中的工程可以连接到 AudioWeaverServer、但似乎无法将其加载到 CCS 中。

是否可以将此项目加载到 CCS 中进行调试和编译?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    若要在 CCS 中调试音频应用、请使用 SBL_NULL 引导加载程序刷写 EVM、您可以在"ti-asdk-bsp/mcu_plus_sdk/am62dx/README_FIRST_AM62DX.html"上的 FreeRTOS SDK 入门(EVM 设置小节)指南中阅读有关如何执行此操作的更多信息。

    使用 SBL_NULL 刷写后、您应该能够直接从 CCS 加载.out 文件进行调试、只需确保在调试配置文件中编译应用程序(使 PROFILE=DEBUG)。

    谢谢!
    Shreyansh