This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:千兆线路上的 AM64xx TCP/IP 吞吐量

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485186/am6442-am64xx-tcp-ip-throughput-on-gigabit-line

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的问题与 AM64xx 对巨型帧的 TCP/IP 通信支持有关。

以下是我们的要求和设置:

设置:

AM64xx 使用 RGMII 通过 CPSW 配置为千兆位以太网

堆栈:SDK 最新提供的基于 FreeRTOS 的 LwIP。

要求:  

Am64xx 应该能够通过 TCP/IP 链路每秒向 PC 发送大约650兆位的数据(注:这是使用静态 IP 的点对点连接)

在这方面,我想了解,

是否可以使用1500字节的标准帧大小(MTU)实现650Mbps 的吞吐量?

如果没有、那么如何将标准帧大小更改为巨型帧、最多9000字节?  基于 AM64xx FreeRTOS 的 LwIP 是否支持巨型帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    650兆位每秒通过 TCP/IP 链路传输到 PC

    使用的是 TCP 数据包还是 UDP 数据包?

    在您的用例中、什么是可接受的丢包?

    以下是我们从 SDK 示例中获得的内容:

    AM64x-CPSW-性能

    您可以通过更改 应用程序中的包分配来改进。

    此致

    Ashwani