This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62A7:最新数据表中的电源轨衰减说明

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485094/faq-am62a7-power-rails-decay-note-in-latest-datasheet

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在最新的 AM62A 数据表中:10修订历史记录中、有以下说明、
这是"断电序列"的拼写错误是否正确?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am62a7.pdf

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你在问什么。 TI 始终期望所有电源轨在启动新的上电序列之前衰减到300mV 以下。 添加了一条新的注释以阐明这一要求。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。
    我了解上电序列和断电序列一节中都列出了相同的注释。
    感谢您的帮助。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在这两节中都添加了注释、因为它同时适用于上电和下电。 在所有电源轨低于300mV 之前、不应开始上电序列、并且在所有电源轨低于300mV 之前、断电序列不会完成。

    此致、
    Paul