工具与软件:
您好、
客户正在将 TDA2SXBTQABCRQ1用于毫米波交通雷达应用。 在测试过程中、发生了以下问题。 请帮助分析原因。
1. 文件系统问题:
a.在读取文件时会出现间歇性内容错误。
b.在创建新文件夹时清除同一级别目录的内容的问题;
我们使用了系统的内置文件系统(R011)并从 R015移植了 f_mkdir 函数。 但是、当生成路径时、函数在不循环的情况下重复执行、导致路径错误; 将文件系统从 R011替换为 R015、但问题仍然存在。 替换文件系统后、可以正常创建新文件夹。 但是、在写入日志时、关闭文件可能会导致写入的文件中出现乱码字符。
2.网络问题:
答: 在客户安装的雷达中、当重新启动雷达软件时、出现雷达网络无法启动的问题。 使用关机重新启动或重新启动后拔下网络电缆将使雷达网络恢复正常。 更换雷达后、问题仍然存在;现场环境:超过100米的雷达网络电缆。 雷达电源超过100米。怀疑出现问题、可能是由于网络电缆或电源线过长导致网络不稳定。 请帮助分析原因。
b. 当雷达 TCP 客户端连接到上部计算机服务器时,如果服务器异常断开(如软件崩溃),导致网络异常,雷达无法再连接,但可以 ping 通网络;
c. 在雷达客户端连接到上层计算机时直接修改计算机 IP 会导致雷达数据发送异常 FF 数据包。
d.在连接状态下、反复插入和拔下网络电缆将导致无法连接。
e. 连接到100Mbps 路由器将导致其失败并卡在第二个网络 IP 初始化状态。
f. 长时间运行后、服务器在连接到雷达后无法接收任何数据、但可以发出 ping 命令。
请帮助分析原因。 谢谢!