This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L (AM62L32、AM62L31):定制电路板硬件设计-处理器中 LFOSC 的使用情况

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485133/faq-am62l-am62l32-am62l31-custom-board-hardware-design---lfosc-usage-in-the-processor

器件型号:AM62L

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您是否可以在 RTC 时钟信号上提供以下更多输入  

1.使用案例  

2、不使用时的连接  

3.使用晶体或振荡器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    1.使用案例  

     当处理器配置为时、建议使用32.768KHz 晶体或振荡器  

    仅 RTC 模式  

    RTC + IO + DDR 自刷新模式

    2、不使用时的连接  

    在不使用低功耗模式时、32.768KHz 晶体或振荡器是可选的。

    请参阅 数据表的 LFOSC0未使用部分、在不使用时连接时钟输入  

    3.使用晶体或振荡器  

     使用晶体时、请参阅 LFOSC0内部振荡器时钟源  

     使用振荡器时、请参阅"LFOSC0 LVCMOS 数字时钟源"一节  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    有关其他输入、请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1281565/faq-am625-lfosc-usage-in-the-device

    此致、

    Sreenivasa