This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:OH Snap! 上次更改导致未检测到 CC3220SF 连接异常

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483900/ccstudio-oh-snap-the-last-change-caused-an-exception-cc3220sf-connection-is-not-detected

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfig

工具与软件:

我编写一个 hello world、仅用于以某种方式测试 CC3220SF 评估板中的代码、其中连接无法正常工作。Im 使用 CC3220SF-Xlaunchpad 运行该程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="644916" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483900/ccstudio-oh-snap-the-last-change-caused-an-exception-cc3220sf-connection-is-not-detected 我写一个 hello world 来测试 CC3220SF 评估板中的代码

    您是否使用了 SDK 示例、或者您是否从头开始创建了新工程并手动将 SysConfig 文件添加到工程中? 我们建议使用前者、因为从头开始创建您自己的项目可能会有很多问题、因此不建议使用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着它更适合使用已有的模板、然后对其进行修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、这意味着使用已经使用的模板、然后对其进行修改非常合适

    是的、我们强烈建议从现有 SDK 示例开始、然后根据需要对其进行修改。 除了非常高级的用户之外、从头开始创建一切都非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、他特别感谢这个人