请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具与软件:
工具与软件:
Linux SDK6.0 内核 3.2.0
我们对 AM335x、进行了三轮睡眠唤醒压力测试、24,068次睡眠唤醒始终无法唤醒
通过 JTAG、 当唤醒失败时、CPU 卡在 CPU_IDLE 函数内的循环中
它会卡在行9和行21之间的环路中
void cpu_idle(void)
{
local_fiq_enable();
/* endless idle loop with no priority at all */
while (1) {
tick_nohz_stop_sched_tick(1);
leds_event(led_idle_start);
while (!need_resched()) {
#ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
if (cpu_is_offline(smp_processor_id()))
cpu_die();
#endif
local_irq_disable();
#ifdef CONFIG_PL310_ERRATA_769419
wmb();
#endif
if (hlt_counter) {
local_irq_enable();
cpu_relax();
} else {
stop_critical_timings();
if (cpuidle_idle_call())
pm_idle();
start_critical_timings();
/*
* This will eventually be removed - pm_idle
* functions should always return with IRQs
* enabled.
*/
WARN_ON(irqs_disabled());
local_irq_enable();
}
}