This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:请提供 AM67x 功耗应用手册

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483370/am67-please-provide-am67x-power-consumption-application-note

器件型号:AM67

工具与软件:

您好、先生、

我们更喜欢 在产品上使用 AM6754。

TI 网站上有一份名为 AM62x 功耗的应用手册。 但我找不到有关 AM67x 的类似文档。 您能否提供 AM67x 的功耗? 我需要 工作模式、空闲模式和睡眠模式的功耗。

此致、

水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../sprujd0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。 但您提供的链接是功耗 估算 工具。 它不支持空闲模式和睡眠模式。 并且 估算值 与实际测试报告不同。 请参阅随附的 AM62x 功耗。 非常有帮助。 由于 AM67x EVM 也是独立生产的、功耗 应由 TI 工程师进行测试。 请帮助找到电源测试报告。 谢谢!

    水井

    e2e.ti.com/.../5557.AM62x-Power-Consumption.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功耗估算工具可用于估算最坏情况下的功耗。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否能够提供  空闲模式和睡眠模式的功耗?

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    除了低功耗模式、它还需要应用手册/用户指南才能使用该工具。 是否有此类文档的时间表?

    谢谢你

    Michael