This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:支持睡眠模式

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476903/dra829v-sleep-mode-support

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

你好、DRA829团队

您能告诉我 DRA82x 是否能够支持睡眠和唤醒模式吗?

例如、SDK 是否支持以下命令?

"echo mem >/sys/power/state 命令"

"echo 0 >/sys/class/rtc/rtc1/wakealarm && echo +40 >/sys/class/rtc/rtc1/wakealarm && echo mem >/sys/power/state

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还建议是否有任何 TI Sitara 和 Jacinto 产品支持 Linux 睡眠和唤醒命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    软件不支持 DRA829上的低功耗模式。 在 J7200/J784s4上、该功能仍在进行中、我们没有计划提供11.0版本。
    因此、11.1或更高版本可以获得软件支持。 请在出现较新的 SDK 版本时查看版本说明。

    Sitara AM62系列 SOC 在 Linux 中提供低功耗支持。

    -基尔西