This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:重新编译 SBL null SDK 10.0.0.14错误

Guru**** 2465260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476588/am62a7-rebuild-sbl-null-sdk-10-0-0-14-error

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持者:

我尝试从 SDK 10.0.14重新编译示例 SBL null。 但将其导入 CCS 后、我无法打开 example.syscfg 并使用该错误生成示例:

调用:SysConfig
"C:/ti/sysconfig_1.20.0/sysconfig_cli.bat --script "D:/TI/workspaceD1/sbl_null_am62ax-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/example.syscfg -o "syscfg"-s "C:fg"/ti/mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14/.metadata/product.json --context "r5fss0-0"--part Default -- package aMB -- compiler ticlang
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:9:目标'build-425286209'的配方失败
错误:无法将"flashType"设置为"Serial_NAND "
在 setHelper 处(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:162:10)
位于 Object.set (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:29:10)
在 scriptFunc (D:\TI\workspaceD1\sbl_null_am62ax-sk_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\example.syscfg:42:55)
在 CB (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:113:7)处
在(处于 DeprecatedAccess)(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:\sysconfig\Apinmux\services\弃 用 ts:14:10)
在 runAsUserScript 处(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:61:3)
在 ITERATE 处(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:\sysconfig\pinmux\services\scripting\RunScript.dev.webpack ts:111:5)
在 baseEach 下(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at function.each (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
位于 C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack:src ts:109:6
原因:错误:无法将"cmdWrsr"设置为未定义:类型不匹配、预期=字符串、实际=未定义
在 setHelper 处(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:162:10)
位于 Object.set (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:29:10)
在 Object.onChange (C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14\source\board\.meta\flash\serialFlash\v0\serialflash_v0.syscfg.js:560:34)处
在 CB (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:627:26)
在(处于 DeprecatedAccess)(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:\sysconfig\Apinmux\services\弃 用 ts:14:10)
在 CB (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:626:8)处
在 guardCallbackAccess (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack:src ts:44:10)
执行操作时(C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:625:7)
请访问 L.runOnChanged (C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:1203:4)
位于 C:\ti\sysconfig_1.20.0\dist\webpack src:ts:624:11
gmake:***[build-425286209]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

您能指导我如何修复它吗?

谢谢。此致、

J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    您能否说明您是否对默认 SBL_null 示例进行了任何更改?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thakur:

    我现在可以构建工程。 有人将.json 文件更改为默认的 nand 配置。 感谢你能抽出时间。

    此致、

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J.

    感谢您的确认。

    关闭螺纹。

    此致、

    Tushar