This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:当 SMPK 受到影响时、如何现场切换到 BMPK

Guru**** 2464780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468058/am6412-how-to-switch-to-bmpk-in-the-field-when-the-smpk-is-compromised

器件型号:AM6412

工具与软件:

TI 团队:

我正在对 SMPKH 和 BMPKH 进行编程、以在 AM64x 器件上启用安全启动。 我的理解是、如果 SMPK 受损、我们需要将 KEYREV 更新为2、以启用使用 BMPK 的身份验证。

我正在寻找有关如何在我们可能拥有数千个器件的领域内实现这一目标的指导/建议。

  1. 除了在 R5上运行的 OTP Keywriter 之外、是否可以通过其他机制来更新 KEYREV?
  2. 是否可以从 Linux 或 OPTEE 更新 KEYREV?
  3. 除了 KEYREV 以外、还有任何其他内容需要更新以使用 BMPK 进行身份验证?
  4. TI 提供哪些推荐方法?

谢谢

Anh-Tuan