请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们这里收集的信息涉及在 Processor SDK 9.3中 RTC 控制花费较长时间的问题。
与旧版 SDK (例如 SDK 8.2)相比、控制 RTC 显然需要更多时间。
测量 SDK 9.3和 SDK 8.2的 RTC 控制时间的结果如下。
SDK 9.3的改进
$ time hwclock --systohc --rtc=/dev/rtc0
real 0m 0.94s
user 0m 0.18s
sys 0m 0.31s
$ time hwclock --systohc --rtc=/dev/rtc1
real 0m 1.74s
user 0m 0.54s
sys 0m 0.74s
SDK 8.2
$ time hwclock --systohc --rtc=/dev/rtc0
real 0m 0.01s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.01s
$ time hwclock --systohc --rtc=/dev/rtc1
real 0m 0.01s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.01s
结果会因后台进程的运行方式而有所不同、但总体趋势是相同的。
我还希望在 SDK 9.3中提高 RTC 控制速度。