This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:AM62 CPU 频率是否超过1.4GHz?

Guru**** 2465380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476882/sk-am62b-p1-am62-cpu-freq-to-over-1-4ghz

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

如何让 AM62 CPU 在1.4GHz 以上的速度下运行?

如果以1.6GHz 运行、是否会有副作用?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1、6GHz 超出数据表规格。 因此、虽然您可以尝试对其进行测试 、并且它可能适用于标称工艺/温度、但这不是我们可以为生产解决方案提出的建议、如果它不适用于您的标称工作台设置、我们也不支持/调试这一点、因为您需要在数据表规格之外运行它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muku:

    我理解副作用问题、但我的客户只是尝试一下。

    是否有设置为1.6GHz 的软件可让它们尝试此操作?  

    需要 PMIC 的电压更高?

    PLZ 有这方面的详细信息。

    谢谢。

    BR Rio