This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:引导挂起

Guru**** 2465280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475637/processor-sdk-j721e-boot-hanging

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

我使用通用处理器板 J721E 并使用 SDK 8.06.01。 有时引导我的引导过程被挂起,我们需要手动重新引导来恢复。

请提供一个解决方案来纠正此问题。

此致、

Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:

    有几个问题要问:

    • 引导设备是什么。
    • 您是否使用预编译的启动二进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.使用 SD 卡进行引导

    2.现在我使用的是自定义操作系统。 我刚刚更改了用于 RTC 启用的通用 proc 大 dts 文件。

    此致、

    Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:

    您能否将整个内核日志上传至它挂起的位置以及在通用 proc 板 dts 文件中进行的代码修改。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    这是我的挂起日志。

    e2e.ti.com/.../hang_5F00_log.txt

    为此、我进行了5到8次功率循环。

    此致、

    Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rejin,

    在 U-Boot 提示符下、您可以尝试以下命令:

    ' setenv dorprocboot 1 '

    似乎 core1在 R5F core0之前出现、因此挂起。

    上述操作将确保 U-Boot 按顺序在 core1之前启动 core0。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    我想现在我的悬挂问题已经解决了。 我从昨天开始执行了多次电源循环、但在输入上述命令后未出现问题。 如果问题存在、我将在此处通知您。

    感谢 Keerthy 和 Gokul。

    此致、

    Rejin