This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:用于移植定制网络的工具的资质认证

Guru**** 2465260 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM, J721S2XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470187/processor-sdk-j721s2-qualification-for-the-tool-for-porting-custom-network

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
主题中讨论的其他器件:TDA4VLJ722SXH01EVMJ721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好、TI 专家!

我们计划在 TDA4VL 中使用我们的自定义网络模型。

我对移植网络的工具的资质或凭据有疑问。

获取或使用该工具是否有任何用户要求、如购买 EVM 或许可证等?

此致、

Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、朱铉;

    我们正在为您的问题收集一些信息。 我们将在下周为您提供相关信息。  

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhunyun、您好!  

    我们提供了 Edge AI Studio 工具、可帮助您立即导入模型并探索支持的模型。 www.ti.com/.../EDGE-AI-STUDIO

    我们在 TI.com 上提供的 SDK 可用于您的软件开发、但需要与适用于您所选器件的 EVM 配合使用。

    无需许可证。  

    谢谢!

    ALEC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的回答。

    我已经简单了解了 Edge AI Studio、还有2个问题。

    1) 1)模型编写器

    创建新工程时、似乎需要在下拉列表中选择模型类型、如下所示。

    但我要尝试导入的自定义模型是一个多任务模型、它集成了物体检测和2个实例分割。

    在这种情况下、我应该怎么做?

    2)模型分析器

    我似乎必须在以下器件类型中选择一种。

    我有 J721S2XSOMXEVM 和 J722SXH01EVM 。

    我应该选择哪一个?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能就此得到一些答案?

    此致、

    Juhyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    如果您要运行自己的客户模型、建议您使用 TI 的模型制作者。 这是用于下载和文档的链接。  

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/blob/main/edgeai-modelmaker/README.md

    另外、为了快速解答您的问题、请提交新问题的新 TT。 因此不同的专家可以为您提供相关信息。

    谢谢。此致

    文立