主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
您好!
我正在尝试在串行器/解串器通道上设置环回。
检查 SDK 后 、我发现 CSL_serdesSetLoopback 中使用的唯一环回类型是"line"和"ser"。 此函数用于配置 wiz 寄存器。
在 J784_Registers_20240628.xlsx 文件的选项卡247中、 我标识了多个与环回相关的寄存器、建议可以使用多种配置。 但是、这些环回类型之间的差异并不完全清楚。
是否有任何文档对串行器/解串器中的 wiz 模块进行了更详细的说明? 理想情况下、说明输入和输出的方框图将非常有用。
谢谢你