This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:C++示例

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472891/audio-am275-evm-c-example

器件型号:AUDIO-AM275-EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

AM275 FreeRTOS SDK 是否提供对 C++的支持?

我在 SDK 中找不到 C++示例、但 在 AM273 MCU + SDK 中找到了 C++示例。  

可以对 AM275使用 AM273示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!  

    请帮助我回答上述问题。 我已经在 E2E 上发布了6天了。

    此致

    Charan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户仅使用 AM275 FreeRTOS SDK、而不使用 AM275音频 SDK。

    音频 SDK 包含 hello_world 和 hello_world_cpp 示例项目、但 AM275 FreeRTOS SDK 仅包含 hello_world 示例

    (hello_world_cpp:hello-am275-awe_10.01.09\mcu_plus_sdk\am275x\examples\hello_world_cpp  AUDIO-SDK-FREERTOS)

     仅使用 AM275 FreeRTOS SDK 时、可以使用上述 CPP 工程吗?

    或者、如果有任何其他可用于 AM275 FreeRTOS SDK 的 C++示例工程 、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:
    对于延迟、我们深表歉意。 请查看随附的针对 AM275 (R5内核)的 hello world CPP 项目。

    e2e.ti.com/.../hello_5F00_worldc_5F00_cpp_5F00_am275x_2D00_evm_5F00_r5fss0_2D00_1_5F00_freertos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    谢谢!
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你