This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:RMII 引脚多路复用器配置问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473893/am6442-rmii-pin-mux-config-problem

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
客户希望在 PRU 中从 PRG1_PRU1_GP07/V15切换到 PRG0_PRU1_GPO7/W5。

但 SysConfig 会显示冲突:

资源冲突:PRG0_PRU1_GPO7/W5无效。

数据表指出、这应该是可以实现的:

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的提问。

    请指定您使用的是哪个版本的 SysConfig 工具?

    还与我们共享.syscfg 文件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="8038" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473893/am6442-rmii-pin-mux-config-problem "]资源冲突:PRG0_PRU1_GPO7/W5无效。[/QUOT]

    我已经尝试了这在我的终端,它是有用的我。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:
    客户解决了。 他们必须将其他引脚配置为 GPIO 多路复用器。

    此致、Holger