主题中讨论的其他器件: AM69A
工具与软件:
大家好!
我们尝试 使用在单核架构(TDA4VM)上配置批处理 edgeai-tidl-tools 但这似乎是唯一的 并行批处理 来使用稳压器 ADVANCE_OPTIONS:推理模式 和 advanced_options:num_cores . 但是、这些选项适用于多核平台。 如何以批处理模式继续转换网络? 。 edgeai-tidl-tools 我们使用的版本是09_01_08_00。
注意:
我们还 尝试了使用旧方法( 在 Linux 环境中从 PSDK 版本09.01.00.06导入工具)并 设置 numBatches 所需批量大小的参数。 在这种情况下, 网络 编译成功,但 当在目标上执行时,我们 只得到第一批的正确结果,而其他批是垃圾的。 在 PC 上的结果是正确的。 逐层检查结果后、结果看起来是这样的 DataConvert 层有问题、因为它仅对第一批正确转换输入张量、而其他批全部为0。 我们还检查了 PSDK 版本 10.00.00.05、我们也遇到了同样的行为。 您能确认一下吗 DataConvert 图层在目标上以批处理模式正常工作、或者指出我们可能出错了什么?