This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:客户使用 BMC 芯片 AST2600。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473762/am4372-customer-use-bmc-chip-ast2600

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件:AM3352AM623

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用 AST2600作为其产品的核心芯片。 我是否可以知道哪种解决方案适合更换 AST2600?

如果没有、您能否解释一下 AST2600和 TI 处理器的不同之处?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    AST2600具有以下功能集。

    • 双核 ARM Cortex A7
    • 嵌入式 ARM Cortex M3
    • 原生 PCIe 支持
    • 具有 PCIe 总线接口的2D 视频图形适配器
    • 支持 DDR4 1600Mbps 16位总线

    以下是您可以考虑的一些选项:

    1. AM3352 -具有3D 图形的单核 A8

    2. AM623 - 具有图形、DDR4和显示功能的64位1-4 A53和 M4F

    3. AM64 - 64  位1-2x A53和1-4x R5F、带 DDR4、 PRU-ICSS 和 PCIe

    此致!

    Mahir Kaheri.