This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:处于从模式的 SPI - Linux/裸机

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473418/am623-spi-in-slave-mode---linux-bare-metal

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

*注意 AM62L

尊敬的支持部门:  

客户询问我们是否  在 Linux SDK 和/或裸机中提供具有从模式的 SPI 驱动程序。

我搜索了 AM623上的许多论坛帖子 可能我们不在 AM62L 上提供该功能 Linux SDK 的原因。  似乎有一个客户成功移植了旧的 Linux OMAP 驱动程序。

Paul 在 AM335x 上给出了关于 Linux 推理的好答案:  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309299/am3358-regarding-configuring-am335x-i2c1-bus-as-i2c-slave-and-communication-with-smbus-master

听起来像一个保证的时间问题与 Linux 是我们的理性,不支持它。

由于 AM62L 上没有 Aux Micro - 我很好奇我们在三月推出的裸机驱动器是否支持该功能

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    根据 AM62L RTOS 规划、MCSPI 驱动程序将于3月推出。

    我假设 MCSPI 仅在控制器模式(主器件)下支持、即使在 RTOS/裸 机上也是如此。

    如果客户希望在外设模式(从器件)下使用 SPI、则用户需要加以考虑。

    在 EVM 上、主要是  不支持外设模式、因为很难 在 EVM 上进行测试。

    但是、如果客户希望在外设模式下使用它 、则可以使用 SOC、并且希望随着驱动程序的更改、它可以支持外设模式下的 SPI  

    保护。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 AM62L 驱动程序与 AM62x/AM64x 等其他 SoC 的驱动程序相同、那么我在 AM64x-SK TI EVM 上演示了外设/从站模式的客户疑问。

    演示也是裸机。

    e2e 的链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1305146/sk-am64b-r5f-spi-dma-in-mcspi_ms_mode_peripheral/5064289#5064289

    此致、

    Vaibhav