主题中讨论的其他器件:AM62L
工具与软件:
*注: AM62L
尊敬的支持部门:
客户询问:
TI 支持说明:
对于 AM62L、目前未提供免费的 RTOS/裸机 SDK 或 EA。
到目前为止、这最多将是三月末。
我们只有 Linux SDK
对于生产闪存、我们建议使用基于 Linux 的 Snagfactory 工具
对于使用 USB 刷写板载闪存的情况、我们在裸机或 Free RTOS 中不提供任何 USB DFU 支持。
客户回复:
感谢您更新裸机 SDK 的发布日期。 SDK 发布日期是3月底、如果我们作为一家初创公司现在可以做什么、我们就集思广益。 即使只是从调试器环境开发一些初始代码并从 OCSRAM 执行(例如 UART、I2C 和 SPI 等)、我们也很满意
我们知道 USB DFU 仅适用于 Linux。 但是、在 USB DFU 加载 TFA 左右之后、我们需要能够跳转到我们的裸机应用、如此 e2e 线程中所述。 这仍然是可行的方法吗?
谢谢!
Blake