请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 工具与软件:
回想一下 (+) CCStudio 上 CCS 12.8上记录的 Kai 内容:Ubuntu 24.04上的 Code Composer Studio 12.8和 Uniflash 8.7 -处理器论坛-处理器- 带有 Ubuntu 24的 TI E2E 支持论坛
我正在尝试找到 Theia CCS v20.x 信息中关于 Ubuntu 24的类似依赖项的部分-这些部分记录在哪里?