This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于 M 核 FreeRTOS 多任务情况下的任务失败情况

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473492/am623-about-the-case-of-task-failure-in-the-case-of-m-core-freertos-multitask

器件型号:AM623

工具与软件:

M 内核中运行了三个任务、这三个任务分别是简单的任务、一个水灯和另外两个打印不同的语句。 运行单个任务不会出现问题、但所有任务均已打开、只有下游水灯任务正在运行。 如果运行两个任务时没有问题、原因是什么? 有什么需要更改的地方吗? 运行的程序由 FreeRTOS_LED 例程修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想的是会产生一个问题的任务优先级、并且假定电灯具有最高优先级、而其他两个任务具有最低优先级。

    在这种情况下、您需要使用延迟或任务产出来运行其他任务。

    如果您分享您的示例、我可以检查并建议一些解决此问题的方法。

    此致、

    Anil。