This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:CLK_M_OSC 时钟停止的影响

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469058/am3359-impact-of-clk_m_osc-clock-stopping

器件型号:AM3359

工具与软件:

我们的客户想知道 CLK_M_OSC 时钟因振荡器故障或其他原因停止时的影响、还想知道如何安全地减少影响。

如果 CLK_M_OSC 时钟停止、会产生什么影响?

当 CLK_M_OSC 时钟停止时、内部模块是否停止以及输出引脚是否保持最后的输出状态或它们是否处于不确定的状态?

CLK_RC32K 时钟用于内置看门狗计时器。

即使在 CLK_M_OSC 时钟停止后、内置看门狗计时器是否仍继续正常运行? 看门狗复位是否仍然有效?

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的日常支持。 我们的客户正在等待您的回复。

    如果 CLK_M_OSC 时钟停止、AM335x 是否应由外部电路复位然后立即断电(包括所有外围器件和电路)?

    请尽快回答。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daisuke、

    很抱歉、我们正在调查此问题、请预计下周早些时候回复。

    谢谢!
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika-San:

    感谢您的答复。

    如果 AM335x 没有任何防止 CLK_M_OSC 时钟停止的保护功能、我们的客户将使用外部电路实施对策。

    此致、

    大辅