请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-AM263 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在运行 ADC_SoC_SOFTWARE 示例(LP)、我看到了断言故障、有什么想法、这可能是导致的?
以下是日志输出
Cortex_R5_0: ASSERT: 0.2746s: syscfg/ti_drivers_open_close.c:Drivers_open:60: SOC_getAdcReferenceStatus(0) == true failed !!! Cortex_R5_0: ASSERT: 0.2723s: syscfg/ti_drivers_open_close.c:Drivers_open:60: SOC_getAdcReferenceStatus(0) == true failed !!! Cortex_R5_0: ADC Software Triggered Conversion Test Started ... Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Result register value : 4095 Cortex_R5_0: ADC Software Triggered Conversion Test Passed!! Cortex_R5_0: All tests have passed!! Cortex_R5_0: ASSERT: 0.838s: syscfg/ti_drivers_open_close.c:Drivers_open:60: SOC_getAdcReferenceStatus(0) == true failed !!! Cortex_R5_0: ASSERT: 0.838s: syscfg/ti_drivers_open_close.c:Drivers_open:60: SOC_getAdcReferenceStatus(0) == true failed !!! Cortex_R5_0: ASSERT: 0.838s: syscfg/ti_drivers_open_close.c:Drivers_open:60: SOC_getAdcReferenceStatus(0) == true failed !!!