工具与软件:
您好、TI:
我们想了解 AM6442上的 GPIO 映射、简单来说一下、
现在我们要在用户空间中使用引脚 U20作为 GPIO、在用户空间中、我们可以看到如下所示的4个组、
root@am64xx-evm:~# gpiodetect
gpiochip0 [0-0038](8条线)
gpiochip1 [1-0022](24线)
gpiochip2 [6000.GPIO](87行)
gpiochip3 [601000.GPIO](88行)
root@am64xx-EVM:~#
root@am64xx-EVM:~# cat /sys/class/gpio/gpiochip512/base
512
root@am64xx-EVM:~# cat /sys/class/gpio/gpiochip520/base
520.
root@am64xx-EVM:~# cat /sys/class/gpio/gpiochip544/base
544.
root@am64xx-EVM:~# cat /sys/class/gpio/gpiochip631/base
631.
root@am64xx-EVM:~#
示例:我们想了解、U20将归入哪个组? 如果我们必须使用 sysfs 节点、那么我们需要添加基地址、因此我们不确定哪个 gpiochip 将具有 U20引脚以及该引脚的编号是多少。
是否有用户指南或 GPIO 电子表格可帮助您了解更多相关信息?
谢谢!
Prtahibha