This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:vx_zone_error:[vxGetStatus:700]参考为 NULL

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473126/am62a3-vx_zone_error-vxgetstatus-700-reference-is-null

器件型号:AM62A3

工具与软件:

我正在尝试使用 TIOVX 运行自定义应用程序,从 ox05B1传感器获取摄像头数据,并使用 VPAC MSC 将10位转换为8位。 链接  

流水线、但在执行图形时、我会收到以下错误。

注:我使用的是 SDK8.6和参考的 edge_ai_modules ->app_tiovx_multiscalar_module_test.c

供参考的日志

root@(none):~#./DMS_vision_pipeline.out
[错误] 96:main:EDGEAI_DATA_PATH 未定义!
应用程序:初始化...!!!
内存:初始化...!!!
MEM:已初始化的 DMA 堆(FD=4)!!!
内存:初始化...完成!!!
IPC:初始化...!!!
IPC:初始化...完成!!!
remote_servic: init…!!
Remote_servic:初始化...完成!!!
44.932957s:GTC 频率= 200 MHz
应用程序:初始化...完成!!!
44.933109:vx_zone_init:Enabled
44.933121 s:vx_zone_error:Enabled
44.933129 s:vx_zone_warning:Enabled
44.934157 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!!
44.934298 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:93]主机初始化已完成!!
dms_pipeline_init 49.
DMS_pipeline_init 51.
dms_pipeline_init 54.
dms_pipeline_init 57.
[SK][10bit-8bit]MSC 缩放已初始化!
应用程序初始化完成!
App_create_dms_graph 99
APP_CREATE_DMS_Graph 103
APP_CREATE_DMS_GRANT 111.
APP_CREATE_DMS_GRAPH 156.
应用程序创建图形完成!
App_verify_DMS_graph:452已调用!
APP_VERIFY_DMS_GRANT:458已调用!
APP_VERIFY_DMS_GRANT:469已调用!
[SK]-App Verify Graph DMS done!
[SK]应用程序验证图已完成!
fetch_camera_data、350 buffer_id 为0
IMG_WIDTH : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
FETCH_CAMER_DATA 367 8. TIvxMapRawImagePatch 0
vxMapImagePatch 成功!!!
Memset in:0x8d2e5900
memset out
fetch_camera_data:已调用!
fetch_camera_data 402: index : 0 buff fd : 23 phyAddr : 0xa2818900
B4初始 VIDIOC_QBUF 索引0
[SK]获取摄像机数据:图形参数索引:- 0
在初始 VIDIOC_QBUF 索引0之后
[SK]取消映射原始图像补丁-确定!
在初始 VIDIOC_QBUF 之后
petch_camera_data、434
[sk]img_width : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
fetch_camera_data、350 buffer_id 为1
IMG_WIDTH : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
FETCH_CAMER_DATA 367 8. TIvxMapRawImagePatch 1
vxMapImagePatch 成功!!!
Memset in:0x8d2e5900
memset out
fetch_camera_data:已调用!
fetch_camera_data 402: index : 1 buff fd : 23 phyAddr : 0xa2818900
B4初始 VIDIOC_QBUF 索引1
[SK]获取摄像机数据:图形参数索引:- 0
在初始 VIDIOC_QBUF 索引1之后
[SK]取消映射原始图像补丁-确定!
在初始 VIDIOC_QBUF 之后
petch_camera_data、434
[sk]img_width : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
fetch_camera_data、350 buffer_id 为2
IMG_WIDTH : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
FETCH_CAMER_DATA 367 8. TIvxMapRawImagePatch 2.
vxMapImagePatch 成功!!!
Memset in:0x8d2e5900
memset out
fetch_camera_data:已调用!
fetch_camera_data 402: index : 2 buff fd : 23 phyAddr : 0xa2818900
B4初始 VIDIOC_QBUF 索引2
[SK]获取摄像机数据:图形参数索引:- 0
在初始 VIDIOC_QBUF 索引2之后
[SK]取消映射原始图像补丁-确定!
在初始 VIDIOC_QBUF 之后
petch_camera_data、434
[sk]img_width : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
fetch_camera_data、350 buffer_id 为3
IMG_WIDTH : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
FETCH_CAMER_DATA 367 8. TIvxMapRawImagePatch 3.
vxMapImagePatch 成功!!!
Memset in:0x8d2e5900
memset out
fetch_camera_data:已调用!
fetch_camera_data 402: index : 3 buff fd : 23 phyAddr : 0xa2818900
B4初始 VIDIOC_QBUF 索引3
[SK]获取摄像机数据:图形参数索引:- 0
在初始 VIDIOC_QBUF 索引3之后
[SK]取消映射原始图像补丁-确定!
在初始 VIDIOC_QBUF 之后
petch_camera_data、434
[sk]img_width : 1600 img_height : 1024 img_format : 1052672.
APP_RUN_DMS_GRANT 231开始流式传输
[sk]graph enqueue:输入图像处理 APP_RUN_DMS_graph:255已调用!
[SK]输入图像[ENQ]:Graphparameterindex:0
[sk]graph enqueue:输出0 - APP_RUN_DMS_graph:258已调用!
[SK] Output0 image[ENQ]:Graphparameterindex:1.
[sk]graph enqueue:输出1 APP_RUN_DMS_graph:262已调用!
[SK] Output1 image[ENQ]:Graphparameterindex :2
[SK]图形排队:已完成! APP_RUN_DMS_graph:266已调用!
[SK]图形均衡器:已调用输入图像 APP_RUN_DMS_graph:268!
[SK]输入图像[DQ]:Graphparameterindex:0、Ref:1
[SK]图形均衡器:输出0 APP_RUN_DMS_GRANT:271已调用!
[SK] Output0 image[DQ]:Graphparametersindex:1、Ref:1
[SK]图形均衡器:输出1 APP_RUN_DMS_GRANT:274已调用!
[SK] Output1 image[DQ]:Graphparametersindex:2、Ref:1
45.015060 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:700] Reference is NULL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您能否确认您正在使用的操作系统:Linux/QNX?

    如果是 QNX、请在默认 SDK 8.6的基础上分享更多有关从您这边进行的更改的详细信息。

    此致、

    Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我使用的是 Linux OS、  

    我的问题得到了解决,有在图形中使用的变量,没有初始化和问题的范围 run_graph 函数