主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我计划使用工业领域的 RGMII 端口2进行第三次 MAC 使用。
我注意到该工业 RGMII 端口2的引脚与 CPSW3G0 RGMII2端口共享/多路复用、如数据表中的引脚多路复用表所示。
如果我使用这些共享/多路复用 RGMII 引脚、将域切换到 CPSW 或反之是可行的吗?
您的快速响应将帮助我们更有效地做出决策。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我计划使用工业领域的 RGMII 端口2进行第三次 MAC 使用。
我注意到该工业 RGMII 端口2的引脚与 CPSW3G0 RGMII2端口共享/多路复用、如数据表中的引脚多路复用表所示。
如果我使用这些共享/多路复用 RGMII 引脚、将域切换到 CPSW 或反之是可行的吗?
您的快速响应将帮助我们更有效地做出决策。
谢谢
您好 Dilip:
首先、我有几个问题
Unknown 说:RGMII 端口2 (来自工业域)、用于第三种 MAC 用法
当您说到"工业领域"时、您是指 PRU-ICSSG 以太网吗?
如果我使用这些共享/多路复用的 RGMII 引脚、将域切换到 CPSW 还是反之?
借助 Linux、我们能够在 TI AM64x EVM (TMDS64EVM)第三个端口上的 CPSW 和 PRU-ICSSG 以太网之间切换、方法是使用器件树叠加层并在 u-boot 中启用它。 请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components PRU-ICSS / Linux_Drivers PRU_ICSSG_ETHERNET.html#cpsw-pru-ethernet-selection
如果您正在设计定制电路板、则可以参考 AM64x EVM 原理图文件以了解如何在硬件中完成此操作。
如果您有后续问题、请告知我们
-道林