This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473081/tda4vh-q1-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

关于 TDA4VH 的自举引脚、是否有用于说明和配置的详细文档? 如果是、请发送给我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是指引导模式引脚配置。

    有关 此处的 TRM、请参阅4.3节"引导模式引脚"了解有关这方面的更多详细信息。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay

    非常感谢、本文档解决了我的问题。