This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSK3358:错误的电路板或错误的生成器?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468170/tmdssk3358-wrong-board-or-wrong-gen

器件型号:TMDSSK3358

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户在 TI.com 上购买了 TMDSSK3358 (我正在确认订单号和他们购买的时间)、发现了和 TI.com 上显示的有一些不同。

请查看以下内容、并对我们如何理解这些内容发表意见。

1.该电路板搭载 AM3359芯片取代 AM3358。 其标识显示了 AM3359BZCZA80。 我仔细检查一下电路板的 BOM、但它应该有 AM3358。

2.原理图(v1.3)和电路板之间存在一些差距。 (电路板与装配图(v1.2)匹配。
我想原因在于原理图版本。 您能否与我分享原理图(v1.2)?

例如、电路板和原理图之间的差异、电路板上的 J8 (照片的中心)名为 J9、而原理图中的 J8是 RJ-45连接器(v1.3)。

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 北村裕人

    感谢您的提问。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我获取了 TI store 订单信息并在"注释"部分中进行了复制。 如果需要、请参阅该部分。

    等待更新。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 北村裕人

    感谢您 提供更多信息。

    我来咨询 EVM 专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    请在收到专家的回复后更新此主题。 客户提到、电路板上的 J8似乎是 I2C 接口、可以开始评估。 但我们希望确保是否有任何差异。 所以请检查这一点。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 北村裕人

    谢谢你。 使用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、北村裕人、  

    现附上原理图修订版1.2。  

    我没有关于为何 在此电路板版本中替换 AM3359BZCZA80的历史记录。

    此致、

    Melissa

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/TMDSSK3358_5F00_3H0009_5F00_REV1_5F00_2D_5F00_SCH.pdf