This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:[电气特性]对于 RGMII_RXCLK 的上升/下降时间的要求

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469324/am6421-electrical-characteristics-requirement-to-rise-fall-time-for-rgmii_rxclk

器件型号:AM6421

工具与软件:

你(们)好

RGMII_RXCLK 是否需要上升/下降时间?

我在数据表中找不到任何内容。

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好专家,我真的很感激,如果你让我知道一些更新,如果你有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII 标准规定、20/80%上升和下降时间应小于0.75ns。 该标准还定义了 RGMII 信号发送器的输出建立和保持要求、以及 RGMII 信号接收器的输入建立和保持要求。 只要设置和保持时间有效、我们通常就无需担心上升和下降时间。

    对于上升/下降时间、最好遵循 RGMII 标准、但建立时间和保持时间是更重要的参数。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。