This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:PMIC 看门狗未运行于 EVM&Amp 客户板上

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463327/am62p-q1-pmic-watchdog-didn-t-work-on-evm-customer-board

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PTPS65224

工具与软件:

嗨、专家:  

我们的客户将使用 AM62P PMIC 看门狗功能。 启用该功能后、当计时器超时时、会使 SoC 断电、但系统无法启动。  

1.我们是否在 AM62P EVM 上对其进行了测试? 请帮助您进行测试。  

2.如果效果好、请分享在 EVM 上运行的步骤、我们将尝试在 EVM 上重现。  

此致、

Fredy Zhang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Freddy

    如果查询在 PMIC 中的看门狗上、我会先将此任务重新分配给 PMIC 团队。  

    很抱歉耽误您的时间-似乎此任务分配不正确。 此帖子似乎正在升级、但请注意、该帖子在周五和周一开启、也就是 TI 美国的假日。 回复可能需要几天时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy:

    您能否确认您在 AM62P EVM TPS6594或 TPS65224上使用的 PMIC 是什么? 最初的 开发人员编写并测试了功能、但我会尽最大努力研究解决方案。 如果您认为有任何其他信息对我有帮助、请按我的方式发送。

    谢谢!