This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS v20.0.2和12.8.1无法从 SDK 9.1和10.0自动导入交叉编译工具链

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473283/ccstudio-ccs-v20-0-2-and-12-8-1-cannot-auto-import-cross-compile-toolchains-from-sdk-9-1-and-10-0

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:AM625CODECOMPOSER

工具与软件:

当我尝试从9.1和10.0 SDK 中为 am625在 codecomposer 中导入交叉编译器工具链时、code composer 无法自动导入 GNU 工具。 在2024年5月31日提交并关闭了一个错误修复、并显示了一条"固定"消息。 错误链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11771。 不幸的是、此问题仍然存在。

CCS v20.0.2

适用于 am625的 SDK 10.0

适用于 am625的 SDK 9.01

适用于 am625的 SDK 8.6

CCS v12.8.1

适用于 am625的 SDK 10.0

适用于 am625的 SDK 9.01

适用于 am625的 SDK 8.6

您只能看到8.06自动导入 GNU 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    在2024年5月31日提交并关闭了一个错误修复、并显示了一条"固定"消息。 错误链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11771。 很遗憾、此问题仍然存在。

    这个问题确实得到了解决。 我认为问题在于发现路径未设置为编译器的位置。

    对我来说、我做了:

    CCS 20.

    CCS 12.8.

    谢谢

    Ki