This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 穿孔 PCB 参考设计

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472481/tda4vh-q1-tda4vh-through-hole-via-pcb-reference-design

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、AM69、SK-AM69

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

是否有  适用于 TDA4VH 的穿孔 PCB 设计? 参考设计 EVM sprr458c 通过盲孔/埋孔。 通孔 PCB 的成本更低。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM69器件具有相同的封装/引脚排列和类似的功能。  其 EVM 为电镀通孔。  SK-AM69 设计文件位于 TI.com 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享! AM69 EVM 是否有 SI/PI 仿真报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们没有任何 SI/PI 报告。  SK-AM69以完整的处理器功能运行、因此与 TDA4VH EVM 相同。