This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:SDK 9.03.00.00的 IPC 3.52.00.00的 CCS12.8.1错误

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461797/processor-sdk-am57x-ccs12-8-1-error-with-ipc-3-52-00-00-of-sdk-9-03-00-00

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5718

工具与软件:

尊敬的专家:  

我在尝试 在 PROCESSOR-SDK-RTOS 12.8.1上安装 CCS57X-AM57X-9.03.00.00产品时遇到问题。  特别是在 IPC 3.52.00.00中:

我尝试过现有安装和3台不同的 PC 上新的和干净的安装。


我可能错过了任何一步?


此致

RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ro、

     AM57的开发通常在 CCS 之外完成、但我将在内部研究这个问题并报告给大家。

    您是否尝试过"Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"并直接从发现路径中点击"Add"?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我不明白... 自 CCS10以来、我们一直在为 AM5718进行开发、"Outside of CCS"是什么意思? Theia?

     

    "add"按钮用于添加 CCS 尝试发现新产品的路径、我想你是指"install"按钮、是的、结果也是一样。 即使我使用"add"按钮添加 IPC 3.52.00路径、也会发现相同的产品。

    感谢您的支持

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO、

    CCS 是可以用于开发的工具、但在内部我们主要使用 GNU Autotools。 CCS 主要用于调试目的。 我想这只是一种偏好。 尽管如此、我已经联系 CCS 团队征求意见。 一个问题是、您使用的 Ubuntu 版本是什么?

    -若苏厄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 Windows10和11上使用 CCS。 很抱歉、我之前没有提到它。

    谢谢

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Ro、

    我认为较新的 SDK 没有在 Windows 上进行验证。 该版本中不包含 SDK Windows 安装程序。 我可以尝试仔细检查这是否是问题所在。 感谢您的耐心。

    -若苏厄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若苏厄

    在这里、您可以看到最新 SDK 的 Windows x64安装程序:

    但我同意,它似乎不是验证 。我会有耐心,谢谢你的支持
    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 我当时只在看 Linux 下载。 我的错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专为 IPC 3.52.00.00:

    此软件包似乎具有无效的元数据、无法发现该软件包。

    需要对其进行更新才能被 CCS 正确发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。  

    RO、

    我将跟进我们的开发团队并更新该主题。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO、

    在 Linux 上、它似乎已安装、但显示有不同的版本:

    我没有看到您看到的错误。 在那里,但我能够在 Windows 案例中重现您的问题。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若苏厄

    事件如果它在 Windows 和 Linux 上的行为不完全相同,两者都指向"真实的"和"声明的 "版本与 Ki 注释的无效元数据之间 的不匹配,这似乎阻止了在 Windows 环境中的安装。  

      如果 SDK 9.03软件包将会更新、有新版本或您提出了可应用的权变措施、请随时告知我们。

    感谢两位,Josue 和 Ki,为您提供支持!

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Linux 上、似乎安装了该软件、但显示的版本不同:

    这是我注意到的关于元数据的问题之一。

    查看 RO 屏幕截图中的错误:

    如果在 .\processor_sdk_rtos_am57xx_09_03_00_00\IPC_3_52_00\eclipse\features\com.ti.rtsc.IPC.product_3.52.00.00\feature.xml 中查看、您可能看到版本号错误。 feature.xml 文件可能从未更新过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki-Soo、

    内部查询后续步骤。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josue、Ki:

    有任何相关更新?

    祝您周末愉快!

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ro、

    仍在调查中。 我将在我们讨论该主题后立即更新该主题。

    感谢您的耐心等待、

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ro:

    看起来我们可能已经弄清楚了更新元数据所需的步骤、这些元数据使 CCS 能够以工具形式正确加载 IPC。

    目前已初步计划在3月份进行修复、并将在年底的下一个版本中解决此问题。

    -最佳

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    需要 修复 SDK 和下一个版本的 SDK?

    BR

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO、

    正确。

    -若苏厄