This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何组织选项卡或编辑选项卡大小

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470551/ccstudio-how-to-organize-tabs-or-edit-tab-size

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

嗨、大家好!

我使用的是 CCS 20.0.12

是否可以编辑在编辑器中打开的选项卡的大小?

或者是否可能将选项卡组织成组?

我的问题是,我看不到我所有打开的选项卡和垂直选项卡滚动条是几乎不可见和不可使用。

提前感谢!

Matze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为两者都不会得到支持。 我必须确认

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为两者都受支持。 我必须确认[/报价]

    我确认这是不支持的。 Theia IDE 似乎不支持此 VS Code 功能。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的忏悔!

    您是否知道将来是否计划实施此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 Theia IDE 继承了大部分 GUI 功能、因此、我们需要 Theia IDE 实现这一点。 有一个路线图、但我看不到具体的时间表。