请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 主题中讨论的其他器件:AM62A7
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否提供有关 AM62A7可支持的 NAND/NOR 闪存以及 eMMC 最大大小的信息?
谢谢!
此致、
Rishabh Mishra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM62A 器件上的 MMCSD 控制器未定义限制。
我在 NAND/NOR 专家的发言中解释了他们的最大尺寸。
尊敬的 Rishabh:
我想说的是、目前我们的 TI EVM 上使用了某些闪存、例如对于具有 NOR 闪存的 TI EVM、测试的闪存为64MB;对于具有 NAND 闪存器件的 TI EVM、测试的内存为128MB。
因此不会有什么限制、比如闪存器件的大小、但我宁愿说、如果您选择大于128MB 内存的闪存器件、那么您需要考虑以下几点。 请阅读以下内容:

此致、
Vaibhav