This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DDR4内存测试后

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471454/dra821u-post-ddr4-memory-testing

器件型号:DRA821U

工具与软件:

希望将 U-Boot 中的 DDR4存储器的一部分作为开机自检进行测试。

在 common/board_R.C 上的 U-Boot 初始化序列中、添加测试的最佳位置是什么?

如何获得 U-Boot 未使用的安全存储器块?

如何访问内存的物理顶部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SDK 中不支持该功能。 您是否希望自己实现?  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正考虑自己实施。 希望 TI 能帮助您回答几个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    R5 SPL 初始化 DDR。 然后、所有执行都从 DDR 进行。 您能否详细说明需要测试的存储器哪一部分?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望测试 U-Boot 未使用的大型连续存储器块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-Boot 实际上不使用超出0x90000000的任何内容。 R5 SPL 输入 DDR 后的任何位置都良好。 在 U-boot 上执行的任何特定于电路板的功能应该没有问题。 尽管如此、我们可能无法预见到一些未知的问题、因为这一问题没有在我们的最后得到审判

    此致、

    基尔西