This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:AM243x-LP

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472800/ind-comms-sdk-am243x-lp

器件型号:IND-COMMS-SDK

工具与软件:

你(们)好、

我想回到有关 EtherCAT 相关库的问题。 这是上一篇文章。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404683/ind-comms-sdk-am243x-lp?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ethercat_slave.am243x_lp.r5f.ti-arm-clang.release.lib#


关于该库: ./ind_comms_sdk/source/industrial_comms/ethercat_slave/stack/lib/ethercat_slave.am243x_lp.r5f.ti-arm-clang.release.lib

我无法在电机控制 SDK 9.2.0.9中找到 makefile。  客户是否可以全新构建库以及调试和版本变体。  
此外、am243x_LP:它只能与 LaunchPad 配合使用意味着什么?

此致、
Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沈金龙

    客户无法重建库  ethercat_slave.am243x_lp.r5f.ti-arm-clang.release.lib ethercat_slave.am243x_evm.r5f.ti-arm-clang.release.lib .  
    客户可以以调试和发布两种型号构建 EtherCAT 子器件应用。
    lib ethercat_slave.am243x_lp.r5f.ti-arm-clang.release.lib 应 能够与 AM243x LP、AM243x EVM 和基于 AM243x 处理器的定制电路板配合使用。 我们正致力于在 即将推出的 SDK 版本中为这些目标提供一个库。

    "我在电机控制 SDK 9.2.0.9中找不到 makefile "-您能向我们提供有关这方面的更多信息吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我可以 不会  找到上述库的相关 makefile。 您在上一篇文章开始时已经解释过、TI 会这么做 不会 支持客户从现在起重新构建该库。  

    期待新的发布。  谢谢你。