工具与软件:
大家好!
从 AM62 TRM 来看、似乎可以直接在__R31的位30或31上检查 PRU 的某些中断。
具体而言、我希望能够 尽快检查 ECAP APCM CMPEQ_FLG (比较等态标志)的挂起情况、如果我至少可以在 R31[30]或 R31[31]上获得此中断标志的指示、这将是可行的。
*是否完全可以配置 PRU 中断控制器以便其中一个 R31位能够提供挂起中断的指示?
*如果是这样,用这种方式配置中断控制器会有什么程序? 我很乐意参考任何文档或指南。
谢谢!
António μ A