请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好、TI 专家
SDK:0902
电路板:TDA4_EVM
现在我正在使用 rpmsg_char_simple 来测试 Linux 和 mcu1_0之间的 IPC 通信、但在实际测试中、我发现 Linux 和 mcu1_0之间的通信异常:
LinxU 侧: 
mcu1_0: 
mcu1_0始终 recv "hello that 0"
数据接收缓冲区似乎有缓存、但我不知道原因。
下面是我的 IPC 任务: 
如何解决该问题? 请帮助检查此内容。
此致
伊森