请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1 工具与软件:
工具与软件:
我现在使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05
当我们使用 make tidl_RT 命令在 SDK 9.2中编译时、报告错误:"features.h:没有这样的文件或目录"

我们的编译命令是"make && make tidl_rt"、我们希望能够尽快解决该问题。