请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J784S4XEVM 工具与软件:
您是否可以提供一块可在 J784S4XEVM 评估模块的"ENET-EXP CONN 1"上使用的电路板?
此板应确保使用此连接器的 SGMII 接口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您是否可以提供一块可在 J784S4XEVM 评估模块的"ENET-EXP CONN 1"上使用的电路板?
此板应确保使用此连接器的 SGMII 接口。
尊敬的 SH:
欢迎使用处理器 e2e
对于内部测试、我们使用一个以太网扩展桥、该桥可连接到两个 EVM 之间、以在两个电路板之间建立 MAC-2-MAC 连接。 然后、可以通过将两个电路板和 GESI 扩展板一起配置为高达10G 的速度来测试链路。
很遗憾、此卡仅供内部使用、不可销售。
TI.com 上提供了 QSGMII 电路板: https://www.ti.com/tool/J721EXENETXPANEVM
我们没有单个 SGMII 电路板可用。