This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:TPS65219 LPDDR4 PMIC 5V V_SYS

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471642/am623-tps65219-lpddr4-pmic-5v-v_sys

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具与软件:

大家好!

我对这个 TI 处理器领域比较陌生、我想问一个问题。

我的问题是:我可以使用预先配置的具有 AM6235/5X、LPDDR4和5V Vin/VSYS 输入的 TPS65219 PMIC 吗?

在查看器件比较表时、我没有看到任何相关配置。

如果我无法使用预配置的 PMIC、 我应该遵循哪种配置?  是否有任何相关文档、参考设计或备注?

BR、

Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Butuhan:

    感谢您发送编修! 如果外部电源开关被降压转换器取代、任何支持3.3V 输入电源的 PMIC 型号也可以支持5V 电压。 例如 TPS65219 02. 和 TPS65219 08.  可以满足您的应用用例。  

    外部降压转换器也可用于为 PMIC LDO 供电、尤其是 LDO1、因为它配置为旁路模式并且需要3.3V 输入电源。

     

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。

    我们已经决定继续使用 DDR4、我还有两个问题:

    1. 我们正在考虑使用具有5V VSYS 的 TPS6521901。 我是否可以使用外部1.8V 直流/直流转换器为 PVIN_LDO2供电?
    2. 如果我们使用 TPS6521901、是否可以将 GPO2/GPIO 用作 PWR_OK/PGOOD 指示器、或者是否需要编程或特殊的 NVM 配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    是的、PMIC LDO2 (0.85V)可由外部1.8V 直流/直流转换器供电。

    更改 GPO2或 GPIO 的默认配置需要使用具有定制 NVM 配置的新 PMIC 可订购产品。 相反、我建议选择具有集成开漏电源正常信号的1.8V 直流/直流稳压器。 此电源正常信号可以连接到 PMIC 电源正常信号(nRSTOUT)以驱动处理器 MCU_PORz。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。

    实际上、我们需要使用该 PWR_OK/PGOOD 信号来启用外设电源电压。
    那么、我可以使用 nRSTOUT 信号来激活我们的载波电源电压吗?

    此致、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要电源正常信号来启用设计中的其他 IC、则可以使用 PMIC nRSTOUT。

    请确保遵循 VDDSHV 设计指南、该指南可在相应 MPU 的技术文档部分找到。  

    谢谢!

    Brenda