This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:错误报告:Web Tirex 因 Linux SDK 中的符号链接断开而断开。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468875/sk-am62a-lp-bug-report-web-tirex-broken-due-to-broken-symlinks-in-linux-sdk

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

老实说、这是通过 QA 得到的惊讶、这是一个简单的问题/修复、但 dev.ti.com/tirex 完全被打破了、没有解决这个问题。

操作系统:Linux

浏览器:Firefox

问题的屏幕截图。 您可以看到、符号链接将指向/scratch 中不存在的路径。

建议的修复方法:使这些符号链接相对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT Linux SDK 中也存在该问题。 两个符号链接中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    您能不能在这里提供链接让我们尝试一下吗? 您在随附的图片中提到了这一点、但当您说链接已断开时、请参考一种方法来解决链接故障。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vaibhav 

    要重现:

    将 RT-Linux SDK 安装到~/home/ti

    将 Linux SDK 安装到~/home/ti 中

    尝试启动 tirex。 Web UI 显示指向断开的链接的路径。

    ——

    我知道的链接(Linux RT SDK):

    路径:

    ~/ti/ti-processor-sdk-linux-rt-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05/licenses/am62axx_evm

    文件(断开的链接)

    tisdk-edgeai-image-rt-am62axx-evm.rootfs

    tisdk-tiny-image-rt-am62axx-evm.rootfs

    ——

    Linux SDK:

    路径:

    ~/ti/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05/licenses/am62axx_evm

    文件:

    tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.rootfs

    tisdk-tiny-image-am62axx-evm.rootfs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给正确的专家。

    请稍候再收到回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、诺亚、

    您是否尝试下载适用于 AM62A 的 Processor SDK Linux。 下载位置: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我已经有了、我想说处理器 SDK 和处理器 RT SDK 中都存在断开的符号链接、当它们放置在~/ti 目录中时、会导致网络工具"tirex"中出现脑动脉瘤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、诺亚、

    我现在明白了。  非常感谢您报告此问题。 我将创建一个错误报告、并在下一个版本中修复该问题。

    此致、

    建中