This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:引导新刷写的 SD 卡失败、并导致身份验证失败

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468305/sk-am62a-lp-booting-a-freshly-flashed-sd-card-fails-with-authentication-failed

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用10.01.08 (Fiery Fox)从刷新的 SD 卡引导、并收到以下错误消息:

U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用:13568字节
尝试从 MMC2引导
TI_SCI system-controller@44043000:未确认消息
身份验证失败!
###错误###请重置主板###

有什么想法、问题可能出在哪里?

此致、

Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bas、

    这很可能是由 SD 卡导致的。 请参阅此处的类似讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466903/processor-sdk-am62a-boot-stack-when-i-use-tiboot3-am62ax-gp-evm-bin。

    请尝试使用 SanDisk 卡。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是一张 SanDisk 卡、它以前使用10.0。 我将看到我是否可以找到另一张卡供检查。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们知道情况如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是 SanDisk SD 卡、而是 Lexar 300x。 我将再次刷写10.0.5、看看它是否仍然有效。 我有一个 SanDisk 32 GB 卡传入,一旦有了,我可以继续.

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么10.0.8可用于此 SD 卡。 我不知道在10.0.8和10.1.8之间发生了什么变化来使 SD 卡停止工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试使用 SanDisk 16G 卡,这给了我同样的错误。

    因此、它看起来不是 SD 卡、而是图像本身中的某个东西。

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13568 bytes
    Trying to boot from MMC2
    ti_sci system-controller@44043000: Message not acknowledged
    Authentication failed!
    ### ERROR ### Please RESET the board ###

    SD 卡是 SanDisk Ultra 16G 卡。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    映像已从 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-D37Ls3JjkT/10.01.00.05/tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz 下载

    这在 EVM 上似乎无法正常工作、您能试一下吗?

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bas、

    我一直在运行这个 SDK (10.1.0.5)没有任何问题,使用这个 SanDisk SD 卡: www.amazon.com/.../B07YYLLQN6

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试过的完全相同的 SD 卡。 在 e2e 文章中 、您链接了错误消息无法从 SD 卡读取(我可以理解是否关闭了计时)。 在本例中、系统控制器没有确认来自 SPL 的消息。

    我认为 SD 卡不是这里的问题、但其他东西出现了故障。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bas、

    是的、您收到的错误消息不同。 我同意 SD 卡看起来不存在问题。

    您是在 TI 的 AM62A SK EVM 还是在您的定制板上运行此模块? 您正在使用哪种设备类型- https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide.html#device-types?

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 的 AM62A SK EVM、HSFS 上运行该模块、而不使用任何融合功能。 相同的开发板运行10.0,这就是为什么它令我惊讶的是10.1版本不起作用的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bas、

    此错误消息很可能是由错误的设备类型引起的。 SDK 10.1在 TI 内部和外部都有使用、它运行得很好。

    我知道这可能会令人沮丧、但您能否按照我之前分享的上述链接中提供的说明并查看您拥有的器件类型?

    感谢您的耐心。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    -----------------------
    SoC ID Header Info:
    -----------------------
    NumBlocks            : 2
    -----------------------
    SoC ID Public ROM Info:
    -----------------------
    SubBlockId           : 1
    SubBlockSize         : 26
    DeviceName           : am62a
    DeviceType           : HSFS
    DMSC ROM Version     : [0, 0, 8, 0]
    R5 ROM Version       : [0, 0, 8, 0]
    -----------------------
    SoC ID Secure ROM Info:
    -----------------------
    Sec SubBlockId       : 2
    Sec SubBlockSize     : 166
    Sec Prime            : 0
    Sec Key Revision     : 0
    Sec Key Count        : 0
    Sec TI MPK Hash      : cb39ee39c52d0469806636ff350520fcf7065cbec5cdddfea08863506c2be9f2242ff3207f919c2edcff407261f0908459139f3c153770f3024c4eae43a71151
    Sec Cust MPK Hash    : ad0bc40b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Sec Unique ID        : 138e40d2d7c75a3f936537865028d7b4fdc49d5fe68e8f12d89d15673d454985

    文档显示 AM64、SR1.0和 SR2.0是否准确? 如果是这样、看起来我有一个预发布版本的 AM62A。

    这可能会解释10.1不想引导的原因。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这样、我好像有一个预发布版本的 AM62A

    您能否分享您正在使用的电路板的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一在办公室,我会看看我今天是否能得到它,但如果不能,我将在星期一张贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A SK EVM

    找到一张图片。 我想看看我是否能在星期一获得更好的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路板看起来像最新版本的 AM62A SK EVM: https://www.ti.com/tool/SK-AM62A-LP

    [报价 userid="590891" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468305/sk-am62a-lp-booting-a-freshly-flashed-sd-card-fails-with-authentication-failed/5644112 #5644112"]

    文档显示 AM64、SR1.0和 SR2.0是否准确? 如果是这样、看起来我有一个预发布版本的 AM62A。

    [报价]

    您在这里所说的"AM64"是什么意思? 我在您提供的日志中未看到 AM64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志是针对 AM62A 的、 您提供的链接中的日志显示了分析的数据是针对 am64x CPU 的。

    您发送给我 的页面表明 SR1.0有 ROM 版本[0、1、0、0]、而我的主板有[0、0、8、0]。 我不确定此 ROM 版本是否足够最新、以便 Processor SDK 10.1.0能够正常工作。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bas、

    网页上的日志就是一个例子。 您从电路板获得的数据是正确的信息。

    话虽如此、我感到不解的是为什么 SDK 10.1不能在您的电路板上启动。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    将电路板更换为其他电路板是否有意义? 我可以把这个发送给您、以便您进行调查。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bas、

    您能否就此问题与我们当地的团队联系?

    谢谢!

    建中