This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:针对 PRU 的 FreeRTOS 支持

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464678/am625-q1-freertos-support-for-pru

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

嗨、团队:

有关 AM625x 器件上 FreeRTOS 实施的问题。 我在 SDK 概述页面上发现、A53也支持 FreeRTOS。 问题是、A53上的这个 FreeRTOS 是否也可负责控制通信并驱动 TI 的 PRU 库。 这是可能的吗?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    您能否详细介绍一下如何使用 FreeRTOS-A53在 AM62x 中使用 PRU?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您能否确认您是否使用 PRUSS 进行以太网通信? AM625不支持此功能。

    此致、
    Prajith