工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
与配合使用的器件 AM62x 处理器 并分析在引导加载程序编译过程中生成的二进制文件。 我注意到编译的代码 TISPL.bin 和 Tiboot3.bin 包含多个组件、如其各自的.map文件中所示。
您能否详细介绍以下二进制文件在每个映像中的用途和作用?
TISPL.bin (从.map 文件中提取)
ti-secure-romatf-bl31tifs-fs-enc2.bincombined-tifs-cfg.bintifs-fs-cert2.bintee-osu-boot-spl
Tiboot3.bin (从.map 文件中提取)
tiboot3ti-secure-romatf-bl1tifs-fs-enc1.bincombined-tifs-cfg.bintifs-fs-cert1.bin您能否说明一下每个二进制文件的作用、它们为何包含在引导加载程序映像中以及它们对的重要性 AM62x 引导过程 ? 此外、两者
tifs-fs-enctifs-fs-cert之间的区别是怎样的 Tiboot3.bin 和 TISPL.bin ?非常感谢提供有关这些文件功能的任何文件或说明。
感谢您的支持!